下載文件 () / 20

智慧電源管理軟體 (IPM) 常見問答集

伊頓的智慧電源管理軟體 (IPM) 是一套創新的軟體解決方案,可讓您從遠端監控、管理及控制網路上的 UPS 及其他裝置,以確保系統正常運作及資料完整性。本頁包含與 IPM 1.0 和 2.0 相關的問題和答案。 

IPM 2.0 一般問題:

IPM 2.0 的新增功能為何?

新版 IPM 與舊版有相同的 IT 伺服器和叢集關機,但有全新且已大幅改善的使用者介面、LDAP/Active Directory 相容性。有了新平台,使用者現在可以監控並管理更多節點。 

雖然這項功能與 IPM 1.0 相同,但 IPM 2.0 介面已改變,且其設定新自動化原則的功能亦然。此外,IPM 2.0 屬於全新平台。IPM 2.0 無法從 IPM 1.0 升級。因為採用新平台,所以需要新的獨立安裝。 

如何下載 IPM 2.0?

如需包含進階功能的 IPM Optimize 授權 60 天免費試用,請填妥此表單。 

若要下載 IPM 2.0 的免費版本 (Manage 授權),請填妥 此表單。 

若要升級現有 IPM 授權,請參閱下方。 

如何升級至新版 IPM?

新版 IPM 位於新平台上,需要由軟體專員個別安裝。如果您想利用我們目前的優惠價格進行升級,請造訪我們的 IPM 升級計畫頁面 。  

推出 IPM 2.0 的主要驅動因素為何?

IPM 1.0 平台已過時,伊頓多次收到改善自動化設定和使用者介面的要求。此外,使用者也想要新增 LDAP/Microsoft Active Directory。

我可以申請 IPM 示範嗎?

是,請填寫此表單以申請示範。  

IPM 是否仍有 IPM Monitor、IPM Basic 和 IPM Gold 的授權層級?

IPM 類別命名已變更。IPM Monitor 將繼續稱為 IPM Monitor 。IPM Basic 現在稱為 IPM Manage,IPM Gold 則命名為 IPM Optimize。這三種產品類別的功能維持不變。在這裡進一步瞭解每個授權層級。 

IPM 2.0 的費用是多少?

請參閱 IPM 訂價文件以取得詳細資料。 

IPM Graphite 連接器是什麼?

IPM Graphite 連接器可讓您輕鬆將 IPM 指標和警報資料串流至 Graphite 資料庫 (https://graphiteapp.org/),以便在您自己的開放原始碼 Grafana 可檢視性平台 (https://grafana.com/) 執行個體中建立自訂儀表板。

什麼是「IPM 版本」,是否與 IPM 2.0 不同?

如果您剛好是參照 "IPM 版本",請注意這是 IPM 2.0 的代表詞。美國和加拿大並未採用此名稱,但其他地區和國家/地區則採用此名稱。因為這是伊頓的全球軟體發行版本,因此您可能會看到 "IPM 版本"。 

節點定義是否有變更?

伊頓已變更節點定義。 IPM 1.0 節點只會計算電源裝置,例如 UPS 和機架 PDU。在新版 IPM 2.0 中,節點會同時計算電源和 IT 裝置,例如 UPS、PDU、伺服器和儲存裝置。每個節點的價格已降低以補償節點定義變更。 

IPM 節點階層結構是否已變更?

新的 IPM 節點結構會持續對較高的節點數量套用折扣。但是,沒有與每個節點階層相關聯的零件編號。IPM 零件編號涵蓋三種類型的授權類型供您選擇:永久授權、訂閱授權或維護授權。 

免費節點是否可使用 IPM 2.0?

IPM Manage 授權類型最多提供十個可用節點。IPM Manage 的功能與 IPM Monitor 相同。 按一下這裡下載 IPM 2.0 免費版本。

IPM 1.0 的使用壽命何時結束?

IPM 1.0 將持續獲得支援,直到 2023 年 12 月 31 日。

IPM 2.0 是否能享有折扣?

先前購買 IPM 的所有客戶皆可參與升級計畫。在 2020 年 1 月 1 日當天或之後購買 IPM 授權的客戶,皆有資格免費獲得同等授權。在 2020 年 1 月 1 日前購買 IPM 授權的客戶,可享有百分之 50 的特殊升級折扣。

永久授權是否需要維護授權?

是,客戶若要訂購永久授權,必須購買維護授權。維護授權讓 IPM 使用者可以完整使用伊頓的支援團隊,以解決有關安裝問題和疑難排解的任何問題或提供協助。當有新的軟體版本可供使用時,客戶也會獲得免費的軟體升級。維護授權有一年和五年方案。

IPM 現在稱為「IPM 2.0」嗎?

否,除非要區分不同版本 (例如在本網頁上),否則伊頓會繼續使用智慧電源管理軟體 (IPM) 這個一般產品名稱。 

IPM 2.0 可支援的裝置/機架數量上限為何?

600

OVA 的作業系統是什麼?

Debian Linux

什麼可以計入節點? 虛擬機器是否也會計入節點?

電力品質與排插裝置,例如 UPS、PDU 與 ATS,以及機架式 IT 伺服器、Hypervisor 與儲存裝置。

如果需要再次部署軟體,授權是否能傳輸至新的執行個體?

是,您需要聯絡技術支援部門以傳回原始授權,但您可以在其他執行個體上重新部署該授權。

我們是否能建立虛擬電源來觸發自動化?

IPM 2.0 沒有如虛擬電源等特定物件。它仰賴電源鏈的自我檢查,來識別複合電源。這些可以在自動化功能中使用。

如果沒有理由繼續進行關機程序 (以檢查初始觸發),我們可以在自動化的任何步驟停止嗎?

是,在自動化的每個步驟中,您都可以檢查初始觸發狀態,然後決定要繼續、結束或啟動新的自動化作業,這可以是回復目前的自動化。

您是否計畫提供像在 IPM 1.0 中的節點地圖?

地理/地圖檢視是長期的藍圖項目。目前的版本尚未排定此功能。

升級軟體時是否不會遺失配置?

您可以使用儲存與還原功能,將 OVA 從一個版本升級至下一個版本。目前尚未支援降級。

IPM 第 2.0 版如何與第三方 UPS 合作?

任何與 NUT (網路 UPS 工具) 擷取引擎相容的網路連線 UPS 將與 IPM 2.0 通訊。IPM 2.0 會將其視為頂級伊頓 UPS,使用者會獲得其所使用 IPM 版本中可用的所有功能:

  • IPM Monitor 可監控與 NUT 相容的 UPS。
  • IPM Manage 會使用與 NUT 相容的 UPS 做為電源來觸發主機電源動作。
  • IPM Optimize 會使用與 NUT 相容的 UPS 作為電源來觸發虛擬機器電源動作和叢集動作。

伊頓是否提供軟體專業服務?

是的。請造訪此頁面以瞭解更多資訊並與我們聯絡。 

IPM 2.0 技術問題:

IPM 2.0 下載的 zip 資料夾中包含的 SHA256 檔案是什麼?

它是總和檢查碼雜湊,可讓您檢查檔案在下載期間是否毀損。您可以從作業系統執行命令來檢查是否收到與下載前產生的相同總和檢查碼。這可確保您知道它並未損毀。

Is IPM 2.0 an HTML5-based platform?

Unlike IPM 1.0, IPM 2.0 has a fully HTML5 web interface. 

如何存取系統主控台?

  • 在 IPM 2 OVA 中,您可以存取 vCenter 遠端主控台,或使用 OVA 的 IP 位址透過 SSH 連線。
  • 如果您可以存取網路,則可以啟動 SSH 連線。嘗試在連接埠 22 上連線 (標準 SSH 連接埠)。 
  • 您可以使用您的認證登入系統。

IPM 原廠重新設定是否可修正未解決的問題?

  • 當您無法識別問題的根本原因時,原廠重設可修正大部分的問題,但客戶將會遺失其所有資料 (包括所有調試資料,例如資料中心拓撲、裝置等)。
  • 在執行原廠重設之前,請嘗試執行診斷工具。如果可以,您應該儲存包含資產配置的 CSV 檔案。
  • 您可以使用下列方式執行診斷工具:
    • sudo diagnostic-information -m -t [your mail address] 可將資料傳送至您的信箱。
  • 若要重設 OVA,請透過 vCenter 啟動遠端主控台,然後使用客戶認證登入。進入系統後,啟動「exit」命令,即可進入藍色的主控台功能表畫面。選取「原廠重設並重新開機」。

如果客戶忘記管理員密碼,他們要如何復原?

基於網路安全需求,如果客戶忘記與有管理員權限的使用者相關的所有使用者密碼,唯一可行的解決方法是執行原廠重設。這會將密碼重設為預設設定。

如果 IP 位址設定不正確,我該怎麼辦?

  • 當您使用 DHCP 設定網路時,軟體可能不會顯示取得的 IP 位址,即使其設定正確。 如果 DNS 設定的顯示正確,表示 IP 位址也已設定。
  • 在初始精靈網路配置之後,您必須重新啟動軟體才能套用新設定。
  • 透過初始精靈設定代理設定時,請注意,必須遵循語法「http://myProxy@myDomain.com:portNumber」,如果 DHCP 無法使用,您可以從 vCenter 主控台配置網路設定。

如果顯示的日期不正確,我要如何使用 NTP 設定 IPM?

  • 如果儘管 NTP 配置看似正確,但系統日期似乎沒有正確更新,請檢查有問題的 NTP 伺服器是否為 Windows 伺服器。  某些版本的 Windows NTP 伺服器會發生不相容的問題。可嘗試換至其他 NTP 伺服器。
  • 本機時間會同步至其所執行的實體主機。

儲存我的配置的最佳作法是什麼?

完成調試後,強烈建議您匯出配置,以便在因原廠重設而導致資料遺失時重新匯入。 

在 IPM 中編輯資產的最佳做法為何?

  • 所有資產均可在資產管理頁面進行編輯。
  • 或者,您也可以使用 CSV 匯出/匯入功能。
  • 使用資產管理頁面中的「匯出」按鈕匯出 CSV 檔案。開啟檔案,找到您的資產行,套用您的變更,刪除所有不必要的行,然後重新匯入檔案。 

我是否應建立或更新用於資產設定的 CSV 檔案?

  • 匯出 CSV 檔案時,會以「ID」欄建立該檔案。此欄用於啟用要編輯的資產。 如果您匯入的是含有 ID 的行,系統會尋找對應的資產,並以所有欄值進行更新。
  • 若要匯入 CSV 檔案以建立新資產 (例如,從原廠重設復原時),您只需在匯入前移除「ID」欄即可。
  • 請記住,此 CSV 檔案僅包含資產配置資料。其他設定,例如認證,則需要手動設定。

匯入 CSV 檔案時為何會收到錯誤?

  • 匯入 CSV 檔案時會收到錯誤訊息的主要原因有兩個:
    • 您嘗試建立已存在的資產。
    • 您嘗試修改尚未調試的資產。
  • 請記住,CSV 匯入是逐步程序。系統將會逐行讀取檔案,如果在「n」這行中,您使用的資產是在行「n + x」中定義的,則匯入將失敗。
  • 如果行在匯入時產生錯誤,則會略過該行,而 CSV 匯入會繼續進行。
  • 如果在 CSV 匯入期間發生未預期的錯誤,請嘗試使用資產管理頁面上的建立資產功能來建立或更新資產。

如果 IPM 沒有從電源裝置擷取資料,我該如何修正?

如果您的儀表板上沒有計算得出的資料中心電源指標,您可能有並未擷取資料的電源裝置 (UPS 或 ePDU)。 檢查您的警報,並修正裝置無法正確擷取資料的問題。

我要如何解決無法從機架 PDU 取得任何資料的問題?

如果您沒有看到來自機架 PDU 的任何資料,請檢查:

  • 在 ePDU 上的 SNMP 已啟用。
  • 對於在安全錢包中選取的 SNMP 設定,社群名稱是正確的。

除了英文之外,我是否能以任何語言顯示 IPM 資訊?

應用程式目前僅支援英文。 未來的版本將會啟用其他語言。

如何設定 SMS 通知?

標準警報通知方法是電子郵件。 SMS 支援要求您的提供者支援電子郵件至 SMS 閘道的特定格式,例如 0XXXXXXXXX@sms.provider.com。 您可以在「通知」標籤中進行設定。

我可以將資料中心配置重設為以裝置為中心的模式嗎?

在初始設定期間,您可以選擇略過資料中心配置設定,使用以裝置為中心的模式。 如果您已選擇設定以資料中心為中的模式,就無法在未進行原廠重設的情況下回到以裝置為中心的模式。

如何啟動 IPM?

依預設,您有 IPM 隨附的 7 天試用期。在這段期間,您應該輸入您的啟動 ID,以解除鎖定您的授權或訂閱。 如果您的 OVA 無法存取網際網路,您也可以執行離線啟動程序

IPM 如何儲存連線裝置的認證?

  • 所有認證 (監控、大量管理&使用者指令碼) 都儲存在加密的儲存庫中。 從資產管理頁面選取一或多個裝置,按一下「設定」,然後從安全錢包中選取適當的認證,即可將認證與裝置建立關聯。
  • 基本認證用於大量管理,而 SNMP 認證則用於監控。

如何取得安全的電子郵件設定?

使用 STARTTLS 和 TLS 可進行安全電子郵件配置。請參閱版本說明以瞭解目前版本的任何已知限制。

IPM Automation 會提供哪些功能?

  • 最大持續時間逾時可讓您設定套用至整個自動化序列的逾時。 它可以從其預設設定中調整。
  • 自動化功能會以連續方式執行。 建議您測試自動化並確認其執行歷程,以確保其運作正常。
  • 自訂的使用者自訂指令碼可做為自動化中的動作。 支援 Python、BASH 和 PERL 指令碼。 
  • 根據預設,新的自動化功能處於停用狀態,建立後別忘了啟用自動化功能。

我要如何讓虛擬機器移轉動作正常運作?

建立虛擬機器移轉動作時,您必須先定義目標主機,然後再選取要移轉的虛擬機器。您可以在移轉核取方塊右側的「個別動作選項」中進行此動作。

我可以使用 IPM 來提供網路卡的大量管理嗎?

新版 IPM 與目前版本有相同的 IT 伺服器和叢集關機,但有全新且已大幅改善的使用者介面、LDAP/Active Directory 相容性。有了新平台,使用者現在可以監控並管理更多節點。 

IPM 2 的新增功能為何?

IPM 2 可讓您將單一網路卡的設定批次套用至其他網路卡。但是,您不能直接從 IPM 2 編輯。 

IPM 版本 1 常見問答集

如何下載 IPM 1?

若要下載 IPM 的免費版本,請填妥 此表單。 

若要安裝您的 IPM 付費版本,請填妥 此表單。 

IPM 1 的費用是多少?

IPM 有三種授權選項:Monitor、Basic 和 Gold。IPM Monitor 和 Basic 最多可免費使用 10 個 UPS 或機架 PDU 節點。依據節點數量,每個授權層級的定價範圍;請參閱價格比較文件(美元)。定價並不代表實際支付的產品價格;請洽詢您的伊頓經銷商或合作夥伴以取得報價。 

IPM 1 是否為與 vSphere 分開的工具?

是,IPM 是與 VMware vSphere 分開的工具。如果將 IPM 與 VMware vSphere 結合使用,伊頓會提供特定的 IPM 虛擬裝置應用程式供您下載。

UPS 如何與 IPM 1 虛擬化互動?

IPM 是用於 vCenter 和 Citrix 的外掛程式。伊頓的 IPM 軟體也有適用於 Microsoft Hyper-V 的基礎架構連接器。

IPM 1 是否為 DCIM 工具? 它與 DCIM 如何比較?

雖然 IPM 並非 DCIM 工具,但它是電源設備的監控和管理平台,可在必要時協助 IT 設施管理員監督其連接的設備。

IPM 1 是否為永久授權?

是,IPM 為永久授權,且需單次購買。

IPM 1 是否能與大型 (20 kW 以上)、三相 UPS 搭配使用?

是,IPM 能與伊頓 UPS 的整個組合共同運作,包括三相裝置。只要 UPS 連線至網路,IPM 就能自動探索及擷取所有必要資訊。要查看競爭對手的 UPS,必須取得 Gold 授權。

是否有討論 IPM 1 及其功能的白皮書或客戶推薦資料?

是,伊頓提供 IPM 軟體的完整參考和案例研究清單。這些都可在 IPM 產品頁面的資源清單中取得。 

什麼是節點?

授權節點的定義是一個 UPS、機架 PDU 或 IPM 執行個體。 

IPM 1 無代理程式的功能為何?

IPM 使用 VMware、Citrix 和 Microsoft SCVMM 的內部應用程式設計介面 (API) 來執行動作。IPM 只需要載入到 vCenter,因此會透過內部 API 控制虛擬機器 (VM) 和主機。

如何安裝 IPM 1?

可在這裡輕鬆下載 IPM 的 Basic 版本。 

如有需要,我要如何以及在哪裡取得設定 IPM 1 的協助?

如果對 IPM 有疑問,請聯絡伊頓客戶服務,電話是 (800)-356-5794 (選項 2、選項 1)。

如果我不想自己安裝 IPM 1,是否能由其他人幫我安裝?

是,伊頓提供全系列的安裝服務。針對 IPM,我們會根據使用者環境的大小,提供 1 日和 2 日的安裝服務。

如需這些 IPM 安裝服務的特定零件編號,請參閱下表:

現場服務項目

零件編號

IPM 現場安裝:1 日服務 SW06NXXX-001X
IPM 現場安裝:2 日服務 SW05Nxxx-002X

IPM 1 是否有我可以使用的 MIB 編譯器?

沒有,IPM 目前沒有 MIB 編譯器。

如何透過 IPM 1 管理我的 SAN 裝置?

IPM 與 NetApp 和 Buffalo SAN 相容。NetApp 可同時受到監控和管理,也可以監控 Buffalo。

IPM 1 是否使用 LDAP?

目前 IPM 尚未提供 LDAP,但未來版本將提供。

什麼是隨選功率上限? 我可以將功率上限用於哪些伺服器?

功率上限隨 IPM 的 Gold 授權提供,能讓使用者在斷電時限制主機的耗電量。使用者可藉由限制耗電量,延長 UPS 的執行階段,使重要設備能運作更久時間。功率上限目前適用於 Cisco UCS 伺服器。

什麼是卸載?

卸載是 IPM Gold 授權所提供的功能,可讓使用者暫停非關鍵虛擬機器並關閉不需要的主機。這會導致發生電源事件時電池的執行時間延長,並將產生器負載降至最低。

IPM 1 提供哪些類型的報告功能?

IPM 會以警報和事件的形式提供報告。

我是否可以撰寫指令碼,以自動從 IPM 1 匯出資料?

客戶可以利用 IPM 的匯出資料功能匯出電源監控和管理資料。不需要撰寫指令碼即可完成。

如果我的網路卡在我的伺服器上不需要關機代理程式,IPM 1 如何運作?

網路卡僅在獨立伺服器上需要關機代理程式。在這種情況中,請使用伊頓的智慧電源保護軟體 (IPP) 做為關機代理程式。

IPM 1 是否會監控並控制第三方裝置?

購買 IPM Gold 授權可讓您監控及控制網路上的競爭對手裝置。 

使用 vMotion 時,IPM 1 是否會執行這些原則?

IPM 可使用其 Gold 授權內建的原則觸發 vMotion。這不是 IPM 授權的選項。

伊頓的基礎架構管理套件的功能與其成本為何?

基礎架構管理套件提供免費下載,並可將 IPM 與 VMware 的 vRealize Operations Manager 連線,讓您能夠監控和管理電源基礎架構的健全狀況、風險和效率。

正在嘗試連線到 VMware 的 vRealize Operations Manager?

這裡下載 IPM 管理套件。 

我可以使用 IPM 1 在客戶的網站上監控 UPS 嗎?

是,可以使用 IPM 以 VPN 連線監控客戶網站的 UPS。

IPM 1 是否具有多租戶能力?

是的。只要所有網路皆相互連線,MTDC 設施管理員就能為每位個別客戶設定 IPM 子檢視,讓他們可以監控及管理其在多租戶環境內的設備。