Eine Risikominderung kann durch technische Schutzmaßnahmen erreicht werden (z. B. Schutztüren oder Lichtvorhänge). Wenn die Wirksamkeit einer technischen Schutzmaßnahme vom korrekten Funktionieren des Steuerungssystems abhängt, muss das System funktional sicher ausgeführt werden.
Dabei wird für jede Gefahr eine entsprechende Sicherheitsfunktion definiert und das erforderliche Sicherheitsniveau gemäß den harmonisierten Normen EN/IEC 62061 oder EN/ISO 13849-1 bestimmt. Sicherheitsfunktionen, die Maschinenbewegungen - Geschwindigkeit, Position, Weg oder Beschleunigung - überwachen und steuern, werden unter dem Begriff „Safe Motion“ zusammengefasst.
Im Fehlerfall wird ein Antrieb über die „Safe Motion“-Funktionen in den energielosen sicheren Zustand überführt bzw. die Bewegung des angeschlossenen Motors sicher überwacht. Dabei können unterschiedliche Fehler zu einem Risiko führen:
falsche Vorgabe (durch Bediener, Drahtbruch, defekte Bauelemente …)
prozessbedingt (Riss eines Keilriemens, Positionsfehler …)
Verschmutzung (z. B. von Sensoren)
Eingriff in den Prozess, Einricht-Betrieb, Störungsbeseitigung
Mit „Safe Motion“ Funktionen lässt sich das Risiko, dass durch diese Fehler entsteht, wirksam reduzieren. Sie sind damit ein unverzichtbares Mittel, um die Sicherheit einer Maschine zu gewährleisten und Gefahr bringende Bewegungen zu verhindern.
Erhalten Sie Infos zu jedem wichtigen Blogbeitrag oder neue Informationen, die Eaton für Maschinen- und Anlagenbauer veröffentlicht.
Traditionell wurden „Safe Motion“-Funktionen durch den Einsatz externer Geräte erreicht, wie Sicherheitssensoren und Aktoren. Moderne Antriebe (Servoverstärker und frequenzgeregelte Antriebe) und Steuerungen verfügen jedoch in der Regel über integrierte Sicherheitsfunktionen, die den Bedarf an zusätzlichen Sensoren und Überwachungsgeräten oftmals nicht mehr erforderlich machen. Derartige sichere Antriebsfunktionen gelten heute als Stand der Technik.
Die DIN EN 61800-5-2 nennt die Anforderungen an die Sicherheit bei elektrischen Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl. Sie listet insgesamt rund 20 Safe-Motion-Funktionen auf, die neben den kinematischen Größen Beschleunigung, Geschwindigkeit und Weg auch Momente und Kräfte abdecken. Zudem definieren manche Hersteller darüber hinaus eigene „Safe Motion“-Funktionen.
Die wichtigste und am häufigsten angewendete Sicherheitsfunktion ist „Safe Torque Off (STO)“. Hierbei wird der Motor momentenfrei geschaltet. Der Frequenzumrichter liefert bei STO keine Energie an den Motor, die ein Drehmoment (oder bei einem Linearmotor eine Kraft) erzeugen kann. Diese Sicherheitsfunktion entspricht damit einem Stopp der Kategorie 0 (ungesteuertes Stillsetzen) nach EC 60204-1.
Alle anderen in der DIN EN 61800-5-2 gelisteten Sicherheitsfunktionen, wie Safe Stop 1 (SS1) oder Safe Operating Stop (SOS), nutzen STO als sicheren Zustand.
Eine typische Anwendung dieser Sicherheitsfunktion ist zum Beispiel das Verhindern eines unerwarteten Anlaufs von gefahrbringenden Bewegungen beim Einrichten, Rüsten oder bei der Störungsbeseitigung. Ein anderes Beispiel ist das Öffnen einer Schutztür, wodurch STO aktiviert wird und der Motor austrudelt. Genau dieses Austrudeln ist in der Praxis häufig nicht gewünscht.
Daher wird STO in der Regel als sichere Wiederanlaufsperre oder in Verbindung mit der Sicherheitsfunktion SS1 verwendet.
Beim Safe Stop 1 (SS1) wird der Motor definiert abgebremst. Sobald der Motor im Stillstand ist, wird die STO-Funktion ausgelöst. Dazu führt der Frequenzumrichter eine dieser Funktionen aus:
entweder Auslösen und Steuern der Größe der Motorverzögerung innerhalb festgelegter Grenzen und Auslösen der STO-Funktion, wenn die Motordrehzahl unter einen festgelegten Grenzwert fällt, oder
Auslösen und Überwachen der Größe der Motorverzögerung innerhalb festgelegter Grenzen und Auslösen der STO-Funktion, wenn die Motordrehzahl unter einen festgelegten Grenzwert fällt, oder
Auslösen der Motorverzögerung und nach einer anwendungsspezifischen Zeitverzögerung Auslösen der STO-Funktion.
Diese „Safe Motion“-Funktion entspricht einem Stopp der Kategorie 1 (gesteuertes Stillsetzen) nach IEC 60204-1.  Um Sicherheit auch bei Energieausfall zu gewährleisten, muss bei SS1 ggf. eine zusätzliche mechanische Bremse eingesetzt werden.
Typische Anwendungen: Beim Öffnen einer Schutztür wird SS1 ausgelöst und der Motor schnellstmöglich stillgesetzt.  Anschließend ist der unerwartete Anlauf verhindert, da STO aktiv ist.  Auch zum Schutz der Anlage kann SS1 angewendet werden:  Tritt z. B. in einer Zuckerzentrifuge eine Unwucht auf, muss der Antrieb schnellstmöglich stillgesetzt werden, da sich die tonnenschwere Trommel lösen und außer Kontrolle geraten kann.
Die STO-Funktion kann überall dort eingesetzt werden, wo ein Antrieb durch das Lastmoment oder durch Reibung in genügend kurzer Zeit selbst zum Stillstand kommt oder wo der nicht geführte Auslauf des Antriebs, das sogenannte „Austrudeln“, keine sicherheitstechnische Relevanz hat (STOPP-Kategorie 0).
Zweikanaliger Not-Halt über STO Funktion eines Frequenzumrichter PowerXL DA1 mit einem Sicherheitsrelais ESR5
Eine NOT-HALT Betätigung führt zum Abschalten der Ausgänge des Sicherheitsrelais und damit zum Abschalten der Spannung am STO Eingang des Frequenzumrichters. Nach max. 1 ms sind die Ausgänge im Leistungsteil (U, V, W) in einem Zustand, der kein Drehmoment mehr im Motor erzeugt (STO-Funktion aktiviert). Die Dauer des Austrudelns bis zum Stillstand hängt von der Massenträgheit und den Reibungskräften des mechanischen Systems ab.
Mit dieser Schaltung wird ein Sicherheitsintegritätsniveau von SIL 2 bzw. ein Performance Level „d“ erreicht.
Um die STO-Funktion zu realisieren, ist keine Parametrierung notwendig. Wie sich mit dem Umrichter DA1 und einer entsprechenden Parametrierung auch SS1 realisieren lässt, zeigt das Sicherheitshandbuch von Eaton.
Die SS1-Funktion kann überall dort eingesetzt werden, wo ein Antrieb über eine Bremsrampe überwacht heruntergefahren werden soll. Die STO-Funktion kann dann entweder nach einer Verzögerungszeit oder dem Stillstand des Antriebes aktiviert werden (STOPP-Kategorie 1).
Zweikanaliger Not-Halt über die SS1 Funktion des Frequenzumrichter PowerXL DG1 mit einem Sicherheitsrelais ESR5
Mit dem Frequenzumrichter DG1 aus der PowerXL-Familie von Eaton lässt sich direkt eine SS1-Funktion umsetzen, mit der ein Sicherheitsintegritätsniveau von SIL 1 bzw. ein Performance Level „c“ erreicht werden kann. Dazu ist zusätzlich die Integration eines Bremswiderstandes erforderlich. Das Sicherheitslevel kann durch den Einsatz eines zusätzlichen Sicherheitsrelais (z. B. ESR5) erhöht werden.
Die Parametrisierung für SS1 lautet:
P3.1 Start Stop Funktion = 3
P3.9 Run Enable = DI 6
P7.10 Stop Modus = 1:Rampe
Frequenzgesteuerte Antriebe bieten den Vorteil, dass „Safe Motion“-Funktionen wie STO direkt integriert sind – das reduziert unmittelbar die Kosten einer Maschine und reduziert den Planungsaufwand. Weitere Schaltungen für „Safe Motion“-Funktionen zeigt das Sicherheitshandbuch von Eaton. Es werden darüber hinaus nicht nur alle einschlägigen Normen erklärt, sondern es bietet die Möglichkeit, sich Schritt für Schritt in die umfangreiche Materie der funktionalen Sicherheitstechnik einzuarbeiten.
Registrieren Sie sich, um über Neuigkeiten, Produkt-Updates und Branchentrends auf dem Laufenden zu bleiben.